Edit on GitHub

개요

로보플러스 매니저 2.0

로보플러스 매니저 2.0은 로봇을 구성하는 제어기와 다이나믹셀 장치들을 통합 관리합니다.
제품을 연결하면 해당 제품을 최신버전으로 업데이트할 수 있으며, 컨트롤 테이블을 테스트해볼 수 있습니다.
기존의 로보플러스 매니저1.0과 위자드1.0에서 제공하던 기능이 로보플러스 매니저 2.0에서 통합되었습니다.

사용전 주의사항

V2.0.0 기준으로 지원 제품이 한정됩니다. 지원 제품 목록에 포함되지 않는 제품의 경우 로보플러스 매니저1.0과 위자드1.0을 사용하시기 바랍니다.

지원 제품 목록

펌웨어 정의

펌웨어는 하드웨어 장치를 구동하기 위하여 장치에 설치하는 기본적인 소프트웨어입니다. 펌웨어에는 PC나 스마트폰, 다른 장치와의 통신 약속이 포함되기 때문에 가급적 펌웨어를 최신상태로 유지할 것을 권장합니다. 모든 장치(제어기, 다이나믹셀 등)는 처음 구매시 펌웨어가 설치되어있으나, 기능 추가 / 버그 수정이 있을 경우 새로운 버전을 배포하기도 합니다.

제어기 펌웨어의 역할

다이나믹셀 펌웨어의 역할

펌웨어 업데이트의 중요성

메뉴 설명

단계별 편집 탭

작업 영역이 홈 탭, 관리 탭, 터미널 탭으로 분리됩니다. (V2.0.0 기준으로 관리 탭의 자가진단 / 캘리브래이션 기능과 터미널 탭 기능이 미지원 됩니다.)

홈 탭

프로그램 시작시 첫 화면으로 제품 선택 메뉴와 펌웨어 업데이트 내역 기능 등을 제공합니다.

관리 탭

앞서 선택한 제품의 펌웨어 업데이트 / 테스트 / 복구 기능을 제공합니다. 선택된 제품에 따라 사용할 수 있는 기능이 필터링되어 나타납니다.

아래 그림은 컨트롤 테이블을 테스트하는 화면입니다. 검색된 제품을 통신속도, 모델에 따라 분류하여 나타내며, 컨트롤 테이블 값을 수정하며 테스트해볼 수 있습니다.

터미널 탭

해당 기능은 현재 준비 중이며 추후 업데이트를 통해 지원할 예정입니다.

기본 기능

펌웨어 업데이트

  1. 홈 탭에서 업데이트 및 테스트를 진행할 제품을 선택합니다. (예시에서는 ROBOTIS MINI를 선택함)

  2. “업데이트 및 테스트” 메뉴를 선택합니다.

  3. 안내에 따라 제품과 PC를 연결한 후 제품을 켭니다.

  4. 연결할 포트를 선택한 후 “다음”버튼을 클릭합니다. (예시에서는 블루투스 시리얼 포트를 사용함)

  5. 검색할 통신속도를 선택한 후 “다음”버튼을 클릭합니다.(블루투스 시리얼 포트 사용시 57600bps만 가능함)

  6. 관리할 대상이 정상적으로 검색되었는지 확인한 후 다음 버튼을 클릭합니다. (만약, 제품 검색이 정상적으로 이뤄지지 않을 경우 다시 시도 버튼을 클릭하세요.)

  7. 업데이트할 내용이 감지되면 아래의 “지금 업데이트” 버튼이 활성화됩니다. 업데이트 내용을 확인한 후 “지금 업데이트”버튼을 클릭합니다.

  8. 업데이트가 정상적으로 완료될 때까지 기다린 후, “다음” 버튼을 클릭합니다.

  9. 업데이트가 완료되면 “컨트롤 테이블 테스트” 기능이 실행됩니다. (일부 제어기는 업데이트 완료 후 전원이 꺼지며, 대화창이 종료됩니다.)

펌웨어 복구

  1. 홈 탭에서 펌웨어 복구를 진행할 제품을 선택합니다. (예시에서는 ROBOTIS MINI를 선택함)

  2. “펌웨어 복구” 메뉴를 선택합니다.

  3. 안내 메시지를 확인한 후 “다음” 버튼을 클릭하세요.

  4. 복구를 진행할 제품을 선택한 후 “다음” 버튼을 클릭합니다. (예시에서는 OpenCM9.04를 선택함.)

  5. 안내를 순서대로 따라서 진행합니다. 노란색 경고 문구를 반드시 숙지하세요!
  6. 모든 준비를 마치면 “다음” 버튼을 클릭합니다.

  7. 연결할 포트를 선택한 후 “다음”버튼을 클릭합니다. (예시에서는 블루투스 시리얼 포트를 사용함)

  8. 장치가 연결되면 펌웨어 설치를 위해 부트로더를 감지합니다. “다음” 버튼이 활성화되면 클릭합니다.

  9. 설치할 펌웨어 정보를 확인한 후 “다음” 버튼을 클릭합니다.

  10. 복구가 정상적으로 완료되면 “마침” 버튼을 클릭합니다.

다이나믹셀 컨트롤 테이블

  1. 컨트롤 테이블 창이 열려있다는 가정으로 진행합니다.(연결하는 과정은 “업데이트 하기”를 참고하세요.)
  2. 컨트롤 테이블 창은 장치를 통신속도, 장치, 순으로 분류합니다. 테스트할 통신속도 그룹과 장치를 선택합니다. (예시에서는 XL-320을 선택함.)

  3. 좌측 메뉴에서 “팩토리 리셋” 버튼을 클릭하면 제품을 공장 초기화 상태로 되돌릴 수 있습니다. (이때, ID와 Baudrate 값은 변경하지 않습니다.) 좌측 메뉴에서 “리부팅” 버튼을 클릭하면 해당 다이나믹셀을 재부팅할 수 있습니다. 좌측 메뉴에서 “토크 켜기” 버튼을 클릭하면 해당 다이나믹셀의 토크를 켜거나 끌 수 있습니다.

  4. 좌측 메뉴의 “토크 켜기” 버튼을 클릭하여 다이나믹셀의 토크를 켭니다.
  5. 컨트롤 테이블 항목에서 “Goal Position”항목을 찾아 선택합니다.
  6. 우측 하단의 위치 값 컨트롤을 사용하여 모터를 움직여봅니다.(값을 조정하는 과정에서 모터가 갑작스럽게 움직일 수 있으니 주의하세요.)

  7. 좌측 하단의 “통신 상태” LED를 통해 현재 PC와 제품의 통신이 원활히 이루어지고 있는지 확인할 수 있습니다. (초록색 : 정상, 노란색 : 타임아웃, 빨간색 : 데이터 소실)
  8. 좌측 하단의 “응답 에러” 메시지를 통해 다이나믹셀의 응답상태를 확인할 수 있습니다.
  9. 좌측 하단의 “하드웨어 알람” 메시지를 통해 하드웨어의 에러상태를 확인할 수 있습니다.

  10. 일부 다이나믹셀의 경우 프로파일 타입 상태 보기 기능을 제공합니다. 특정 Operating Mode에서 Profile Acceleration 값과 Profile Velocity 값에 따라 프로파일 타입이 결정됩니다. 자세한 사항은 해당 다이나믹셀의 E-Manual을 참고하세요. (지원 가능한 제품 : XM시리즈와 XH시리즈)

  11. 컨트롤 테이블에 대한 더 많은 정보를 얻으려면 각 제품의 E-Manual을 참고하세요.

제어기 컨트롤 테이블

고급 기능

XM/XH 시리즈 사용전 준비

XM/XH 시리즈를 R+Task2.0이나 R+Motion2.0에서 사용하기 위해서는 두 가지 사전준비를 거쳐야 합니다.

H/W 준비하기

  1. 아래 그림처럼 OpenCM9.04과 XM시리즈 외에 “OpenCM 485 EXP 보드” 가 필요합니다.

  2. 아래 3가지를 케이블로 연결합니다.

Dynamixel Channel 설정하기

  1. R+ Manager 2.0을 실행하여 Dynamixel2.0 제품을 선택한 후, 업데이트 & 테스트 메뉴를 실행합니다.

  2. OpenCM9.04에 LN-101 또는 BT-210(혹은 BT-110)을 사용하여 PC와 연결한 후, OpenCM 485 EXP의 전원을 켭니다.
  3. 안내에 따라 제품을 검색하면 OpenCM9.04가 검색됩니다. (처음에는 OpenCM9.04의 Dynamixel Channel 값이 Default로 설정되어 있어 XM/XH시리즈가 검색되지 않습니다.)

  4. 제품을 업데이트하는 과정을 거치면 컨트롤 테이블이 실행됩니다.
  5. 컨트롤 테이블 항목에서 Dynamixel Channel 값을 EXP Board로 설정한 후 저장합니다.

  6. 설정이 완료되면 컨트롤 테이블 창을 닫고, OpenCM 485 EXP의 전원을 껐다가 켭니다.(이때, 재부팅되면서 OpenCM9.04의 미니 TTL버스가 비활성화되고 OpenCM 485 EXP의 다이나믹셀 버스가 활성화 됩니다.)
  7. 업데이트 & 테스트 메뉴를 다시 실행하여 XM/XH시리즈가 정상적으로 검색되는지 확인합니다.

  8. 설정이 완료되면 R+ Task 2.0과 R+ Motion 2.0에서 XM/XH 시리즈를 사용할 수 있게 됩니다.(R+ Task 2.0 v2.1.0, R+ Motion 2.0 v2.4.0 이상 버전에서 지원)

컨트롤 아이템 값 변경

  1. 마우스 왼쪽 버튼 드래그로 변경하기 (값을 크게 변경할 때 사용합니다.)

  2. 마우스 휠로 변경하기 (값을 조금 키우거나 줄일 때 사용합니다.)

  3. 키보드 방향키로 변경하기 (값을 미세하게 키우거나 줄일 때 사용합니다.)

  4. 값 직접 입력하기 (간단한 연산 식(덧셈, 뺄셈)의 입력이 가능합니다.)

펌웨어 정보 확인

제품의 펌웨어 버전, 배포일, 업데이트 노트를 확인하는 기능입니다.

  1. 홈 탭으로 이동한 후, 펌웨어 정보를 확인할 제품을 선택합니다.
  2. 우측 상단의 “펌웨어 정보” 버튼을 클릭합니다.

  3. 선택된 제품의 펌웨어 버전, 배포일, 업데이트 노트를 확인할 수 있습니다.

블루투스로 펌웨어 관리하기

BT-210, BT-110을 이용하면 무선으로 펌웨어 관리를 진행하실 수 있습니다. (BT-410의 경우 무선 펌웨어 관리 기능을 제공하지 않습니다.)

다음 설명에 따라 블루투스 시리얼 포트를 추가하세요. (Windows10 기준)

  1. 제어기에 BT-210(또는 BT-110)을 연결하고 제어기의 전원을 켭니다.
  2. 윈도우 시작 버튼을 클릭한 후, 설정 메뉴를 클릭합니다.

  3. 장치 메뉴를 클릭합니다.

  4. 좌측의 Bluetooth를 선택한 후, Bluetooth 장치를 켭니다.
  5. 검색된 블루투스 모듈을 찾아 선택한 후, 연결 버튼을 클릭합니다.

  6. 장치 암호입력란에 0000을 입력한 후, 다음 버튼을 클릭합니다.

  7. 페어링이 완료되면 페어링된 장치를 선택한 후, 하단의 “추가 Bluetooth 옵션”을 클릭합니다.

  8. COM 포트 탭을 클릭한 후, 송신 포트의 포트 번호를 확인합니다. (아래 그림에서는 COM7)

  9. R+ Manager 2.0에서 설치된 블루투스 포트를 선택하면 무선으로 관리 기능을 사용할 수 있습니다.

FAQ

지원 가능한 제품 군은?

AX시리즈, MX시리즈, RX시리즈, DX시리즈, EX시리즈, CM-530, CM-510, CM-700, CM-100A는 지원하지 않습니다. (V2.0.0 기준)

통신 포트가 나타나지 않습니다. 어떻게 해야 하나요?

제어기가 잘 검색되지 않습니다. 어떻게 해야 하나요?

다이나믹셀이 잘 검색되지 않습니다. 어떻게 해야 하나요?